欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

  • 2022.08.15 10:23:00
  • 米思米
  • 2817

无油衬套在使用中不可承受力矩载荷。施加在无油衬套上的唯一载荷是相对于轴承表面的平行力。当向无油衬套施加力矩载荷时,无油衬套与轴接触的端部承受了过大的力。由于该部分变为接触状态并且接触面积变得极小,力矩载荷增加,产生的应力超过允许值,发生擦伤现象,并引发烧结粘着。这一系列机制虽然可以定性解释故障的发生,但很难定量地展示出来。

图1是无油衬套承受力矩时的示意图。

图1.无油衬套与力矩的力学

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

预先在一根导轨上安装一个无油衬套,在重心位置施加力(F1)。

由于力作用于重心,因此不会产生力矩,但由于轴受到无油衬套的约束,力矩如图1所示作用于轴承中心。由于该平行力(F1),在包含无油衬套固定座的棒材上,会有平行力(F1)和力矩(F1×L1)作用于重心位置。导致出现问题的原因在于,当无油衬套因该力矩而旋转时,无油衬套两端会产生如图所示的力(F2)。其结果就是,因这一现象而引起的力矩平衡方程式变为如下所示。
F1×L1=F2×L2  F2=F1×L1÷L2

受到因该力矩而产生的力(F2)的作用,无油衬套与轴接触的部分变为无油衬套的两端。

此外,由于接触面积极小,所以还会存在接触问题。如果在这里施加力F2,接触面为S,则应力如下所示。
σ=F2/s

由于S很小,所以应力变为很大的值。其结果就是这一应力值超过允许值,从而引起粘着现象,进而导致损坏。因此,在使用无油衬套时,必须使用图2所示,不产生力矩的结构。

图2.无油衬套与平行力的力学

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

在图2的结构中,在重心位置两侧设置了采用无油衬套的导轨,棒材中不会产生力矩,因此不会产生图1中所示的F2。

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套   铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套   铜合金带肩型 内径E7外径r6

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套   法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套   铜合金带肩型

无油衬套   青铜直柱型

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

因力矩载荷导致故障的可能性(无油衬套的维护②)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  无油衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板 

Ø  旋转轴/驱动轴

关联内容

Ø  无油衬套的维护(无油衬套的维护与故障案例)

Ø  无油衬套的故障案例

Ø  关联工具(无油衬套的维护)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities